Use la pantalla Acerca de para ver más información sobre la pantalla del operador.
Componente |
Descripción |
Modelo |
Muestra el número de pieza de la pantalla del operador. |
Versión de plataforma |
Muestra el número de la versión actual de la plataforma. |
Versión de aplicación |
Muestra el número de la versión actual de firmware. |
Dirección ETH1 MAC |
Muestra la dirección MAC para la interfaz de Ethernet. |
Nombre del dispositivo de BACnet |
Muestra el nombre del dispositivo definido en la pantalla de configuración de BACnet. Para obtener más información, consulte Configuración de comunicación de la red BACnet/IP . |
Descripción del dispositivo de BACnet |
Muestra la descripción del dispositivo definido en la pantalla de configuración de BACnet. Para obtener más información, consulte Configuración de comunicación de la red BACnet/IP . |
Borrar todos los datos |
Pulse para borrar la lista de dispositivos, registros y usuarios desde la pantalla del operador. Los únicos datos restantes serán la versión del firmware y los ajustes de hora. Esta tarea requiere de permisos de administrador. |