earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2022, 2023
14/03/2024

Cómo abrir una programación desde un visor de multiprogramación

Puede abrir una programación desde un visor de multiprogramación si desea editar la programación.

Mostrar más
action_close

You can create a Multi schedule viewer in WebStation to edit and view a number of schedules at the same time.

Un visor de multiprogramación es útil, por ejemplo, si desea añadir los mismos eventos en varias programaciones al mismo tiempo. Puede seleccionar las programaciones si desea añadirles los eventos.

Un visor de multiprogramación también le aporta una vista general de las programaciones adjuntas.

Para abrir una programación desde un visor de multiprogramación
  1. En WebStation, haga clic en el Visor de multprogramación

  2. En el visor de multiprogramación, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la programación que desea editar y haga clic en Abrir programación .

  • Visor de multiprogramación
  • Entorno de trabajo del visor de multiprogramación
  • Barra de herramientas del visor de multiprogramación
  • Cómo crear un visor de multiprogramación
  • Cómo añadir una programación al Visor de multiprogramación
  • Cómo eliminar un horario de un visor de multiprogramación
  • Cómo añadir el mismo evento a múltiples programaciones
  • Cómo asignar un valor con un clic