earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
14/03/2024

Cómo crear un registro de tendencias de una propiedad en WebStation

Es posible crear un registro cuando desee controlar los cambios de una propiedad de un objeto.

Mostrar más
action_close

​The interval trend log collects data at a specific time interval. Each logged value is stored as a record in the trend log. Use this trend log when the logging interval is less than 1 hour.

Puede crear registros de tendencias de intervalo usando WorkStation o WebStation. En WorkStation, puede configurar las propiedades de un registro de tendencias de intervalo conforme a las necesidades de su instalación. 

Por ejemplo, en la siguiente figura, el registro de tendencias de intervalo registra una variable cada minuto. Las entradas de registro se imprimen en un gráfico de tendencias. El registro de tendencias de intervalo no registra los valores entre los intervalos.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de registro de tendencias de intervalo.
Figura: Esquema de registro de tendencias de intervalo.

El intervalo del registro de tendencias del intervalo se alinea con el tiempo de activación de la tendencia. Por ejemplo, si la hora de activación son las 09:01:00 y el intervalo es de 15 minutos, la tendencia se registrará a las 09:16:00, 09:31:00, 09:46:00 y así progresivamente.

Zona horaria de intervalo

De forma predeterminada, el intervalo de registro utiliza UTC para determinar cuándo tomar la siguiente muestra para el registro. Cuando el intervalo es superior a una hora y usted desea continuar registrando ese intervalo después del cambio de hora de verano, utilice la hora local del servidor. Por ejemplo, el intervalo de registro es cada 24 horas a medianoche y desea continuar con el registro a media noche incluso después del cambio de hora de verano, por lo que utiliza la hora local del servidor. Durante el cambio de hora de verano en primavera, la muestra de registro se tomará después de 23 horas. Durante el cambio de hora de invierno en otoño, la muestra de registro se tomará después de 25 horas.

Valor diferencial delta del registro de tendencias de intervalo

An interval trend log with delta can reduce the storage of similar records, and may not fill up the storage capacity as quickly as an interval trend log with no delta.

An interval trend log with delta checks the monitored value at each interval and records the new value if it differs from the previously recorded value by more than the delta. Delta is the difference between the current variable value and the last log value. To log a variable according to the time interval, use a delta of zero.

Por ejemplo, en la siguiente figura, el registro de tendencias de intervalo registra una variable cada minuto, pero solo si la variable supera o es inferior al valor diferencial de 3. Las entradas de registro se imprimen en un gráfico de tendencias. Tenga en cuenta que el registro de tendencias de intervalo con valor delta no registra los valores entre los intervalos, ni en los intervalos en los que la variable se ajusta al valor diferencial delta.

Aviso
  • Para registrar una variable solo según el intervalo de tiempo, establezca Delta en cero.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de registro de tendencias de intervalo con valor delta.
Figura: Esquema de registro de tendencias de intervalo con valor delta.

Si un registro de tendencias de intervalo tiene un valor delta y un método de cálculo que usa períodos, asegúrese de que el período contiene la cantidad necesaria de entradas de registro para generar un cálculo correcto. Si el valor no es distinto del valor registrado anteriormente superando al valor delta dentro del período, ninguno o muy pocos valores se registran para el cálculo.

Aviso
  • Adapt the period so it contains the required amount of records to generate a correct calculation.

  • If a calculation method is connected to an interval trend log with delta, make sure that the period and delta are adapted for the calculation.

Funcionalidad del registro de tendencias de intervalo del contador

Puede crearse un registro de tendencias de intervalo con ajustes de contador iniciales. El registro de tendencias de intervalo oporta el comando de cambio de contador y los cálculos de consumo del contador. Puede ver la última información sobre el cambio del contador en el objeto del registro de tendencias de intervalo. Para obtener más información, consulte Función Contador .

Para crear un registro de tendencias de una propiedad en WebStation
  1. En WebStation, en el panel Árbol del sistema , haga clic en el botón Menú Contexto

     
    action_zoom_plus_stroke
    en el objeto.

  2. Haga clic en Crear registro de tendencias .

  3. En el campo Nombre , introduzca un nombre para el registro de tendencias.

  4. En el campo Ruta , introduzca la ubicación del registro de la tendencia.

  5. En la lista de tipo Objeto , seleccione el tipo de registro de tendencias.

  6. En la lista Seleccionar unidad , seleccione la unidad que desea utilizar.

  7. Haga clic en Aceptar .

  • Cómo crear un registro de tendencias a partir de un valor en WebStation
  • Registros de tendencias de intervalo
  • Menú Contexto
  • Menú Contexto – Submenú Objeto Crear tendencia