earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 2023, 2024
14/03/2024

Cómo configurar un widget dinámico

Es posible usar un widget dinámico si desea buscar, o mostrar, un gráfico en un panel.

Mostrar más
action_close

Dynamic widgets is a way to automatically add graphics to a dashboard using a search function.

Es posible configurar un widget dinámico para una búsqueda, y mostrar un gráfico en una ubicación específica.

La búsqueda de widget dinámico se realiza en el servidor donde ha iniciado sesión. El widget no puede buscarse en subservidores.

El widget dinámico simplifica la configuración de un panel cuando, por ejemplo, desea presentar resúmenes generales de dispositivos en un panel, donde cada dispositivo se representa mediante un gráfico TGML.

Si tiene gráficos TGML, por ejemplo un resumen general, de un estado en la carpeta de cada dispositivo, puede mostrar esos gráficos en un panel usando el widget dinámico, sin tener que navegar hasta cada gráfico. En el widget dinámico, pude especificar la carpeta raíz común para los gráficos, así como los nombres de los gráficos. Asumimos que los gráficos tienen el mismo nombre o, al menos, que dicha parte del nombre es común. En concreto, es posible usar elementos comodín cuando se especifica el nombre del gráfico.

Cuando el panel está abierto, los gráficos se buscan en un widget TGML que se ha creado en el panel para cada gráfico encontrado.

También es posible usar widgets independientes en lugar de, o junto con, un gráfico TGML. Es posible crear widgets independientes en WorkStation

Para configurar un widget dinámico
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el panel y haga clic en Editar panel .

  2. Haga clic en Configurar o haga clic en el botón Ajustes

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En el campo de diálogo Buscar término , escriba el texto a buscar.

  4. En el campo Buscar ubicación , introduzca una ubicación para restringir su búsqueda.

  5. Haga clic en Aceptar .

  6. Haga clic en Guardar .

  7. Cierre el panel.

  • Cómo funcionan los paneles
  • Widgets de panel
  • Cuadro de diálogo del widget – Pestaña de diseño
  • Cómo añadir un widget a un panel