earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 2023
2024/3/14

配置动态小部件

当您想在仪表板中搜索和显示图形时,可以使用动态小部件。

显示更多
action_close

Dynamic widgets is a way to automatically add graphics to a dashboard using a search function.

您可以将动态小部件配置为在特定位置搜索和显示图形。

您登录到的服务器中的动态小部件搜索。无法在子服务器上搜索该小部件。

例如,当您希望在仪表板中显示设备概述时,动态小部件简化了仪表板的配置,其中每个设备都由 TGML 图形表示。

如果您有 TGML 图形,例如每个设备文件夹中的状态概述,则可以使用动态小部件在面板中显示这些图形,而无需浏览每个图形。在动态小部件中,指定图形的公用根文件夹以及图形的名称。我们假设图形具有相同的名称,或者至少名称的这一部分是通用的。也就是说,在指定图形名称时可以使用通配符。

打开仪表板后,将搜索图形,并在仪表板中为找到的每个图形创建 TGML 小部件。

也可以使用独立的小部件来代替 TGML 图形,或者与 TGML 图形一起使用。您可以在 WorkStation 中创建独立的小部件。

配置动态小部件
  1. 在仪表板上单击鼠标右键,然后单击 编辑仪表板

  2. 点击 配置 或点击 设置 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  3. 搜索术语 对话框字段中,键入要搜索的文本。

  4. 搜索位置 字段中,输入一个位置以缩小搜索范围。

  5. 点击 确定

  6. 点击 保存

  7. 关闭仪表板。

  • 仪表板的工作方式
  • Dashboard Widgets
  • 小部件对话框 - 布局选项卡
  • 向仪表板添加小部件