earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool, WebStation
Funcionalidades: Dashboards, Sustainability
Versión del producto: 2024
14/03/2024

Cuadro de diálogo de un widget de una firma de consumo

Utilice el cuadro de diálogo del Widget de una Firma de consumo para configurar y editar una firma de consumo.

 
action_zoom_plus_stroke Cuadro de diálogo de un widget de una firma de consumo
Figura: Cuadro de diálogo de un widget de una firma de consumo

Tabla: Cuadro de diálogo de un widget de una firma de consumo

Componente

Descripción

Objeto de firma

Select the column(s) you want to display in the widget.

Color previsto

Select the filter you want to apply.

Color real

Enter the number of bars you want to display in the chart.

Eje Y mínimo

Enter the Y-axis minimum.

Eje Y máximo

Enter the Y-axis maximum.

Decimales

Select the number of decimals you want to display.

Período

Select the period you want to display.

Leyenda

Type a caption for the widget.

Enlace de leyenda

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Mostrar leyenda

Click True to display the name and color of the trend log in the widget.

Mostrar límites de alarma

Click True to show alarm limits.

Mostrar líneas de cuadrícula

Click True to show gridlines.

Mostrar período

Click True to show period.

  • Cómo funcionan los paneles
  • Widgets de panel
  • Cuadro de diálogo del widget – Pestaña de diseño