Utilice el cuadro de diálogo del Widget del Diagrama de una firma de consumo para configurar y editar un widget de diagrama de una firma de consumo.
Componente |
Descripción |
Objeto de firma |
Seleccione la firma del consumo que desea mostrar en el widget. |
Fechas destacadas |
Seleccione un calendario que defina el día que tiene un color diferente a partir de uno en la curva de firma. |
Color de resaltado |
Enter the number of bars you want to display in the chart. |
Mostrar lo resaltado como mapa de calor |
Seleccione Verdadero para mostrar la información graficada como un mapa de calor. |
Eje X mínimo |
Enter the Y-axis minimum.
|
Eje X máximo |
Enter the Y-axis maximum. |
Eje Y mínimo |
Enter the Y-axis minimum. |
Eje Y máximo |
Enter the Y-axis maximum. |
Decimales |
Select the number of decimals you want to display. |
Leyenda |
Type a caption for the widget. |
Enlace de leyenda |
Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget. |
Mostrar leyenda |
Click True to display the name and color of the trend log in the widget. |
Mostrar límites de alarma |
Click True to show alarm limits. |
Color del límite de alarma |
Seleccione el color para los límites de alarmas. |
Mostrar la línea prevista |
Seleccione Verdadero para mostrar la línea de firma de consumo esperada. |
Mostrar líneas de cuadrícula |
Click True to show gridlines. |
Mostrar período |
Click True to show period. |