earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool, WebStation
Fonctionnalités : Dashboards, Sustainability
Version produit : 2024, 7.0
14/03/2024
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Boîte de dialogue Widget de tracé de signature de consommation

Utilisez la boîte de dialogue Widget de tracé de signature de consommation pour configurer et modifier un widget de tracé de signature de consommation.

 
action_zoom_plus_stroke Boîte de dialogue Widget de tracé de signature de consommation
Figure : Boîte de dialogue Widget de tracé de signature de consommation

Table : Boîte de dialogue Widget de tracé de signal de consommation

Composante

Description

Objet signature

Sélectionnez la signature de consommation que vous souhaitez afficher dans le widget.

Dates mises en surbrillance

Sélectionnez un calendrier qui définit le jour ayant une couleur différente de celle de la courbe de signature.

Couleur de surbrillance

Enter the number of bars you want to display in the chart.

Afficher le surlignage sous forme de carte thermique

Sélectionnez Vrai pour afficher les informations tracées sous forme de carte thermique.

Minmum sur l'axe X

Enter the Y-axis minimum.

Maximum sur l'axe X

Enter the Y-axis maximum.

Minimum sur l'axe Y

Enter the Y-axis minimum.

Maximum sur l'axe Y

Enter the Y-axis maximum.

Décimales

Select the number of decimals you want to display.

Légende

Type a caption for the widget.

Lien de légende

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Afficher la légende

Click True to display the name and color of the trend log in the widget.

Afficher les limites d'alarme

Click True to show alarm limits.

Couleur de la limite d'alarme

Sélectionnez la couleur des limites d'alarme.

Afficher la ligne attendue

Sélectionnez Vrai pour afficher la ligne de signature de consommation attendue.

Afficher la grille

Click True to show gridlines.

Afficher la période

Click True to show period.

  • Dashboard Widgets
  • XY Plot
  • Widget Dialog Box – Layout Tab