使用 消费特征图 小部件 对话框配置和编辑消费特征图小工具。
组件 |
描述 |
签名对象 |
选择要在小部件中显示的消费特征。 |
突出显示的日期 |
选择一个日历,该日历定义与特征曲线中的日期颜色不同的日期。 |
突出显示颜色 |
Enter the number of bars you want to display in the chart. |
将高光显示为热图 |
选择 真 以将打印的信息显示为热图。 |
X -轴最小值 |
Enter the Y-axis minimum.
|
X-轴最大值 |
Enter the Y-axis maximum. |
Y-轴最小值 |
Enter the Y-axis minimum. |
Y-轴最大值 |
Enter the Y-axis maximum. |
十进制 |
Select the number of decimals you want to display. |
标题 |
Type a caption for the widget. |
标题链接 |
Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget. |
显示图例 |
Click True to display the name and color of the trend log in the widget. |
显示报警限制 |
Click True to show alarm limits. |
报警极限颜色 |
选择报警限值的颜色。 |
显示期望的行 |
选择 真 以显示预期的消费特征行。 |
显示网格线 |
Click True to show gridlines. |
显示时间段 |
Click True to show period. |