earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
用户界面

用户界面


产品: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool, WebStation
功能: Dashboards, Sustainability
产品版本: 2024, 7.0
2024/3/14
请点击查看尚未翻译的更新版本

“消费签名绘图小部件”对话框

使用 消费特征图 小部件 对话框配置和编辑消费特征图小工具。

 
action_zoom_plus_stroke 消费特征图小部件对话框
图: 消费特征图小部件对话框

表格: “消费签名绘图小部件”对话框

组件

描述

签名对象

选择要在小部件中显示的消费特征。

突出显示的日期

选择一个日历,该日历定义与特征曲线中的日期颜色不同的日期。

突出显示颜色

Enter the number of bars you want to display in the chart.

将高光显示为热图

选择 以将打印的信息显示为热图。

X -轴最小值

Enter the Y-axis minimum.

X-轴最大值

Enter the Y-axis maximum.

Y-轴最小值

Enter the Y-axis minimum.

Y-轴最大值

Enter the Y-axis maximum.

十进制

Select the number of decimals you want to display.

标题

Type a caption for the widget.

标题链接

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

显示图例

Click True to display the name and color of the trend log in the widget.

显示报警限制

Click True to show alarm limits.

报警极限颜色

选择报警限值的颜色。

显示期望的行

选择 以显示预期的消费特征行。

显示网格线

Click True to show gridlines.

显示时间段

Click True to show period.

  • Dashboard Widgets
  • XY Plot
  • Widget Dialog Box – Layout Tab