earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool, WebStation
Funcionalidades: Dashboards, Sustainability
Versión del producto: 2024
14/03/2024

Cómo configurar un widget de un diagrama de una firma de consumo

The consumption signature object is used to calculate, analyze, and graphically present expected energy consumption.

Mostrar más
action_close

Un diagrama de la firma de consumo es un diagrama XY similar a la herramienta de configuración. El diagrama puede mostrar los límites de alarmas y usted también conectar un calendario para resaltar valores para determinados días en el diagrama. Los valores resaltados pueden graficarse o representarse mediante un mapa de calor.

Para configurar un widget de un diagrama de una firma de consumo
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el panel y haga clic en Editar panel .

  2. Haga clic en Configurar o haga clic en el botón Ajustes

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En Objeto de firma , seleccione el objeto que desea mostrar en el diagrama.

  4. En las Fechas destacadas , seleccione el calendario que incluye los días que desea destacar

  5. Seleccione el color a usar para las fechas destacadas.

  6. Seleccione para mostrar el destacado como un mapa de calor.

  7. En el cuadro Eje X máximo , introduzca el valor máximo del eje X izquierdo.

  8. En el cuadro Eje X mínimo , introduzca el valor mínimo del eje X.

  9. En el cuadro Eje Y mínimo , introduzca el valor mínimo del eje Y.

  10. En el cuadro Eje Y máximo , introduzca el valor máximo del eje Y.

  11. En el cuadro Decimal , seleccione el número de decimales que mostrar.

  12. En el cuadro Periodo , seleccione un periodo.

  13. En el cuadro Leyenda , escriba una leyenda.

  14. En el cuadro Enlace de leyenda , introduzca un enlace a un objeto que sea relevante para el indicador de punto.

  15. En el cuadro Mostrar leyenda , seleccione Verdadero para mostrar las leyendas en el gráfico.

  16. En el cuadro Mostrar los límites de alarmas , seleccione Verdadero para mostrar los límites de alarmas.

  17. En el cuadro Mostrar líneas de cuadrícula , seleccione Verdadero para mostrar las líneas de cuadrícula.

  18. Seleccione para mostrar el periodo.

  19. Haga clic en Aceptar .

  • Widgets de panel
  • Widget del diagrama de la firma de consumo
  • Cuadro de diálogo del widget del diagrama de una firma de consumo