The consumption signature object is used to calculate, analyze, and graphically present expected energy consumption.
Cliquez avec le bouton droit sur le tableau de bord, puis cliquez sur Modifier le tableau de bord .
Cliquez sur Configurer ou sur le bouton Paramètres
Dans le champ Objet de signature , sélectionnez l'objet que vous souhaitez afficher dans le graphique.
Sélectionnez la couleur à utiliser pour la consommation attendue.
Sélectionnez la couleur à utiliser pour la consommation réelle.
Dans le champ Minimum de l'axe Y , saisissez la valeur minimale de l’axe Y.
Dans le champ Maximum de l'axe Y , saisissez la valeur maximale de l'axe Y.
Sélectionnez la période que vous souhaitez afficher.
Dans le champ Nombre max de barres , sélectionnez le nombre maximum de barres que vous souhaitez afficher dans le graphique.
Dans le champ Légende , saisissez une légende.
Dans le lien Légende , saisissez un lien vers un objet pertinent pour le graphique.
Dans le champ Afficher la légende , sélectionnez Vrai pour afficher les légendes dans le graphique.
Dans le champ Afficher les limites d'alarmes , sélectionnez Vrai pour afficher les limites d'alarmes.
Dans le champ Afficher la grille , sélectionnez Vrai pour afficher la grille.
Cliquez sur OK .