earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool, WebStation
功能: Dashboards, Sustainability
产品版本: 2024, 7.0
2024/3/14
请点击查看尚未翻译的更新版本

配置消费签名图表小部件

The consumption signature object is used to calculate, analyze, and graphically present expected energy consumption.

显示更多
action_close

消费特征图是一种条形图,您可以在其中看到特定时期的预期消费和实际消费。您可以选择是否要查看报警限制。

配置消费签名图表小部件
  1. 在仪表板上单击鼠标右键,然后单击 编辑仪表板

  2. 点击 配置 或点击 设置 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  3. 签名对象字段 中,选择要在图表中显示的对象。

  4. 选择用于预期消耗的颜色。

  5. 选择用于实际消耗的颜色。

  6. Y-轴最小值 框中,输入 y 轴的最小值。

  7. Y-轴最大值 框中,输入 y 轴的最大值。

  8. 选择您想要显示的周期。

  9. 最大条形数 框中,选择要在图表中显示的最大条形数。

  10. 标题 框中,键入标题。

  11. 标题链接 框中,输入对于饼图相关的对象的链接。

  12. 显示图例 框中,选择 True 以在图表中显示图例。

  13. 显示报警限制 框中,选择 True 以显示报警限制。

  14. 显示网格线 框中,选择 True 以显示网格线。

  15. 点击 确定

  • 仪表板小部件
  • 消费特征图表小部件
  • “消费特征小部件”对话框