earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Концепт

Концепт


Продукты: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Функции: Сигналы тревоги
Версия продукта: 2024, 7.0
10.12.2024

XLSX Reports Workflow

Use this workflow to create and configuring an XLSX report.

Более подробную информацию см. XLSX Reports Overview .

Related information is found in the sections after the flowchart.

 
action_zoom_plus_stroke XLSX Reports Workflow
Рисунок: XLSX Reports Workflow
Create the XLSX Reports object

Create the XLSX Report object and open the object.

Более подробную информацию см. Creating an XLSX Report .

Create and configure the XLSX template

Create and configure the XLSX template

Более подробную информацию см. Creating and Configuring the XLSX Template .

Adding the context to the XLSX spreadsheet

Более подробную информацию см. Adding the Context to the XLSX Spreadsheet .

  • XLSX Reports Overview
  • Creating an XLSX Report
  • Creating and Configuring the XLSX Template
  • Adding the Context to the XLSX Spreadsheet