earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Benutzeroberfläche

Benutzeroberfläche


Produkte: WebStation
Funktionen: Lokalisierung
Produktversion: 2024, 7.0
03.12.2024

Add or Remove Languages Dialog Box

Use the Add or remove languages dialog box to add or remove language that can be selected in WebStation.

 
action_zoom_plus_stroke Add or remove languages dialog box
Abbildung: Add or remove languages dialog box

Tabelle: Add or Remove Languages Dialog Box

Component

Description

Upload new language

Click to add a language to the list. Für weitere Informationen siehe Language Packages .

Remove

Click to remove the selected language. Für weitere Informationen siehe Language Packages .

  • Language Packages