Produkty: WebStation
Funkcje: Lokalizacja
Wersja produktu: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2018-10-29

Add or Remove Languages Dialog Box

Use the Add or remove languages dialog box to add or remove language that can be selected in WebStation.

 
action_zoom_plus_stroke Add or remove languages dialog box
Rysunek: Add or remove languages dialog box

Tabela: Add or Remove Languages Dialog Box

Component

Description

Upload new language

Click to add a language to the list. Więcej informacji zawiera Language Packages .

Remove

Click to remove the selected language. Więcej informacji zawiera Language Packages .

  • Language Packages