earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation
Funktionen: Alarme
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16.11.2018

Ursachennotiz zu einem Alarm hinzufügen

Sie können einem Alarm eine Ursachennotiz hinzufügen und andere somit über die Ursache des Alarms informieren.

Mehr zeigen
action_close

Bei einer Ursachennotiz handelt es sich um eine vorbestimmte Notiz, die Informationen über die Alarmursache enthält. Diese Information kann vor allem dann hilfreich sein, wenn der Alarm das nächste Mal ausgelöst wird.

In einigen Fällen ist es nicht verpflichtend, eine Ursachennotiz zu hinterlassen. In anderen Fällen sind Sie dazu verpflichtet, eine Ursachennotiz zu hinterlassen, wenn Sie den Alarm quittieren. 

Sie können eine Ursachennotiz in WorkStation oder WebStation hinzufügen. Sie können eine zur WorkStation oder zur WebStation hinzugefügte Ursachennotiz ansehen.

Ursachennotiz zu einem Alarm hinzufügen
  1. Klicken Sie in WorkStation im Alarm fenster mit der rechten Maustaste auf den Alarm und klicken Sie anschließend auf Ursachennotiz hinzufügen .

  2. Wählen Sie im Dialogfeld Ursachennotizen die Ursachennotiz aus.

  3. Klicken Sie auf OK .

Die Ursachennotiz wurde dem Alarm zugefügt.

  • Ursachennotizen
  • Eine Ursachennotiz anzeigen
  • Alarms Pane and Alarm View
  • Alarmfenster-Kontextmenü
  • Dialogfeld Ursachennotizen
  • Alarms Pane and Alarm View Toolbar