Puede añadir una serie de tendencias a de tiempo real un gráfico de tendencias para comparar los datos de tendencias de distintos registros o variables.
En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione el gráfico de tendencias en el que desee añadir una serie de registro de tendencias.
En el menú Archivo , haga clic en Propiedades .
En Ajustes de configuración de serie , haga clic en Añadir
En la lista de tipo de objeto, seleccione Serie de tendencias en tiempo real .
En Nombre , escriba un nombre para la serie.
En Descripción , escriba una descripción para la serie.
Haga clic en Siguiente .
En Variable de visualización , introduzca la ruta a la variable que desee mostrar en el gráfico de tendencias.
En Peso , introduzca el peso de línea de la serie.
En Mostrar marcadores , seleccione Verdadero para mostrar un marcador para cada valor registrado.
Haga clic en Crear .
Haga clic en Aceptar .