Productos AS-L, AS-B, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
12/07/2019

Cómo añadir una serie de tendencias de tiempo real a un gráfico de tendencias

Puede añadir una serie de tendencias a de tiempo real un gráfico de tendencias para comparar los datos de tendencias de distintos registros o variables.

Para añadir una serie de tendencias de tiempo real a un gráfico de tendencias
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione el gráfico de tendencias en el que desee añadir una serie de registro de tendencias. ​

  2. En el menú Archivo , haga clic en Propiedades .

  3. En el cuadro de diálogo Propiedades de Gráfico de tendencias , Ajustes de configuración de serie , haga clic en el botón Añadir

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. En el asistente Crear objeto , en la lista de tipo de objeto, seleccione Serie de tendencias en tiempo real .

  5. En Nombre , escriba un nombre para la serie.

  6. En Descripción , escriba una descripción para la serie.

  7. Haga clic en Siguiente .

  8. En la página Configurar Serie de tendencias en tiempo real , en el cuadro Variable de visualización , introduzca la ruta a la variable que desee mostrar en el gráfico de tendencias.

  9. En Peso , introduzca el peso de línea de la serie.

  10. En Mostrar marcadores , seleccione Verdadero para mostrar un marcador para cada valor registrado.

  11. Haga clic en Crear .

  12. Haga clic en Aceptar .

  • Cómo eliminar series del gráfico de tendencias
  • Vista del gráfico de tendencias