earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-L, AS-B, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
15/07/2019

Ajout d'une série de tendances en temps réel à une courbe de tendance

Vous pouvez ajouter une série de tendances en temps réel à une courbe de tendance pour comparer les données de tendance à partir de différents journaux ou variables.

Afficher plus
action_close

In a trend chart, a series can be presented as a line, discrete line, digital, or bars. In a trend chart, series can be presented in different colors and with different line weights.

In WorkStation, in a multi trend log list, series are presented as text and can be exported to .XML or .CSV.

 
action_zoom_plus_stroke Types of series presentation, schematic
Figure : Types of series presentation, schematic

To make reading easier in a trend chart, records can be presented with markers. Markers can only be shown for lines and discrete lines, not for digital or bars.

 
action_zoom_plus_stroke Presentation with markers, schematic
Figure : Presentation with markers, schematic

Pour ajouter une série de tendances en temps réel à une courbe de tendance
  1. Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez la courbe de tendance à laquelle vous souhaitez ajouter une série de tendances. ​

  2. Dans le menu Fichier , cliquez sur Propriétés .

  3. Dans Propriétés de la courbe de tendance , dans Paramètres de configuration de la série , cliquez sur le bouton Ajouter

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. Dans l'assistant Créer un objet , sélectionnez Série de tendances en temps réel dans la liste de type d'objet.

  5. Dans le champ Nom , saisissez un nom pour la série.

  6. Dans le champ Description , saisissez une description pour la série.

  7. Cliquez sur Suivant .

  8. Sur la page Configurer les séries de tendance en temps réel , dans le champ Variable d'affichage , saisissez le chemin conduisant à la variable que vous souhaitez afficher dans la courbe de tendance.

  9. Dans le champ Épaisseur , saisissez l'épaisseur de ligne de la série.

  10. Dans le champ Afficher les marqueurs , sélectionnez True (Vrai) pour afficher un marqueur pour chaque valeur enregistrée.

  11. Cliquez sur Créer .

  12. Cliquez sur OK .

  • Trend Series
  • Suppression d'une série de courbes de tendance
  • Vue de courbe de tendance