earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16.11.2018

Dem Überwachungsfenster oder der Überwachungsansicht ein Objekt hinzufügen

Sie können dem Überwachungsfenster oder der Überwachungsansicht ein Objekt hinzufügen, um Eigenschaftsänderungen dynamisch überwachen zu können.

Mehr zeigen
action_close

Sie können Objekte zu dem Überwachungsfenster oder der Überwachungsansicht ziehen, um ihre Lebenswerte und andere Eigenschaften zu überwachen, wie z. B. die Auswirkung einer Änderung, die Sie gerade in Ihrem System vornehmen. Eigenschaftsänderungen werden umgehend in dem Überwachungsfenster oder der Überwachungsansicht angezeigt. Sie können Eigenschaftsspalten im Überwachungsfenster oder der Überwachungsansicht hinzufügen und entfernen.

Wenn Sie ein Objekt in das Überwachungsfenster oder die Überwachungsansicht ziehen, erhalten Sie unterschiedliche Ergebnisse je nachdem, ob Sie mit der rechten oder linken Maustaste klicken und ziehen:

  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste und ziehen Sie das Objekt in das Überwachungsfenster oder die Überwachungsansicht. Wenn Sie diese Methode wählen, können Sie die Eigenschaften auswählen, die Sie überwachen wollen.

  • Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie ein Objekt in das Überwachungsfenster oder die Überwachungsansicht. Wenn Sie diese Methode wählen, wird die Standardeigenschaft dieses Objekts angezeigt.

Die Objektliste im Überwachungsfenster ist nicht gespeichert, wenn Sie sich bei WorkStation abmelden, aber Sie können die Objektliste im System speichern und es im Systembaum wieder öffnen. Sie können die Objektliste in der Werkzeugleiste Überwachungsfenster speichern. Die gespeicherte Überwachungsansicht ist in der Listenansicht geöffnet. Sie können irgendein Objekt im Überwachungsfenster oder der Überwachungsansicht mit der rechten Maustaste anklicken, um die Eigenschaften jenes Objekts zu sehen oder zu bearbeiten. Das Dialogfeld Eigenschaften zeigt die Eigenschaften an, die Sie zur Überwachung im Überwachungsfenster oder der Überwachungsansicht gewählt haben, und enthält ebenso eine Verknüpfung zu den Gesamteigenschaften des Objekts.

Das Dialogfeld Eigenschaften zeigt die Eigenschaften an, die Sie zur Überwachung im Überwachungsfenster oder der Überwachungsansicht gewählt haben, und enthält ebenso eine Verknüpfung zu den Gesamteigenschaften des Objekts.

 
action_zoom_plus_stroke Überwachungsfenster
Abbildung: Überwachungsfenster

Dem Überwachungsfenster oder der Überwachungsansicht ein Objekt hinzufügen
  1. Wählen Sie in WorkStation im Systembaum das Objekt aus, das Sie überwachen möchten.

  2. Ziehen Sie das Objekt zum Überwachungsfenster oder zu einer Überwachungsansicht .

  • Werte ändern
  • Überwachungsfenster und Überwachungsansicht
  • Werkzeugleiste Überwachungsfenster und Überwachungsansicht