earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Alarmes
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16/11/2018

Ajout d'une note d'action à une alarme

Vous ajoutez une note d'action à une alarme pour informer les autres utilisateurs des mesures prises pour résoudre le problème à l'origine de l'alarme.

Afficher plus
action_close

Une note d'action est une note prédéfinie contenant des informations sur ce que vous avez fait pour résoudre le problème qui a déclenché l'alarme.

Vous pouvez ajouter une note d'action à une alarme. Dans certains cas, l'ajout d'une note d'action à une alarme est facultatif. Dans d'autres cas, vous êtes tenu d'ajouter une note d'action lors de l'acquittement de l'alarme.

Pour ajouter une note d'action, vous devez utiliser WorkStation ou WebStation. Vous pouvez visualiser une note d'action ajoutée à une alarme dans WorkStation ou WebStation.

Pour ajouter une note d'action à une alarme
  1. Dans WorkStation, dans le volet Alarmes , effectuez un clic droit sur l'alarme et cliquez sur Ajouter une note d'action .

  2. Dans la boîte de dialogue Notes d'action , sélectionnez la note d'action.

  3. Cliquez sur OK .

La note d'action est ajoutée à l'alarme.

  • Notes d'action
  • Boîte de dialogue Notes d'action
  • Affichage d'une note d'action
  • Volet Alarmes et vue Alarme
  • Menu contextuel du volet Alarmes
  • Barre d'outils du volet d'alarmes et de la vue alarme