earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebHelp
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
25/05/2018

Adding Community Content to a WebHelp Topic

You add information to a topic that you want to share with other users.

Afficher plus
action_close

À la fin de chaque rubrique, les utilisateurs connectés peuvent ajouter des information afin de les partager avec d'autres utilisateurs. Tout le monde, y compris les utilisateurs publics et les utilisateurs connectés, peuvent lire les contenus Communauté ajoutés à une rubrique.

Déclaration
  • Écrivez en anglais parce que le contenu communauté s'affiche en anglais pour toutes les langues, et n'est pas traduit.

​Le contenu communauté est disponible pour tous les utilisateurs. Le contenu communauté est trié avec les entrées les plus anciennes au bas de la liste et celles les plus récentes en haut de la liste. L'en-tête de chaque entrée affiche le titre du contenu, le nom de l'auteur et la date de modification.

Si vous voulez ajouter, éditer et supprimer du contenu communauté, vous devez vous connecter à WebHelp. Vous ne pouvez éditer ou supprimer que vos propres entrées.

Lorsque vous écrivez du contenu communauté, vous pouvez utiliser le formatage de texte et les composants de style suivants :

  • Titre

  • Paragraphe

  • Caractères normaux

  • Caractères gras

  • Caractères italiques

  • Liste à puces

  • Liste numérotée

  • Hyperlien

Les titres du contenu communauté sont limités à 40 caractères et le texte du corps à 10 000 caractères.

Déclaration
  • Le contenu communauté est révisé par un modérateur de Schneider Electric. Le contenu communauté peut être supprimé ou édité sans préavis ou utilisé par Schneider Electric dans une future documentation.

To add community content to a WebHelp topic
  1. Log on to WebHelp.

  2. In a WebHelp topic, click Add new content .

  3. In the Header box, type a header for your information.

  4. In the text box below the Header box and the text formatting options, type your information.

  5. Click Submit .

WebHelp activates a subscription for updates of the community content, which means that you directly receive E-mail notifications when other users add or edit information in the community content.

  • Contenu communauté
  • Connexion
  • WebHelp Home Page
  • Deleting Community Content
  • Editing Community Content of a WebHelp Topic
  • Unsubscribing from a Community Content Thread