earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WebHelp
Funcionalidades: Funcionalidade básica
Versão do produto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
25-05-2018

Adding Community Content to a WebHelp Topic

You add information to a topic that you want to share with other users.

Mostrar mais
action_close

No final de cada tópico, os utilizadores com sessão iniciada podem adicionar informação para partilhar com outros utilizadores. Qualquer um, utilizadores públicos e utilizadores com sessão iniciada, podem ler o conteúdo da comunidade que é adicionado a um tópico.

Nota
  • Escreva em inglês, porque o conteúdo de comunidade é apresentado para todos os idiomas e não é traduzido.

​O conteúdo de comunidade está disponível para todos os utilizadores. O conteúdo de comunidade está ordenado com as entradas mais antigas em baixo e as entradas mais recentes no topo da lista. O cabeçalho de cada entrada apresenta o título do conteúdo, o nome do autor e a data de modificação.

Se pretender adicionar, editar e apagar conteúdo de comunidade, tem de iniciar sessão no WebHelp. Pode apenas editar e apagar as suas próprias entradas.

Quando escrever conteúdo de comunidade, pode utilizar a seguinte formatação de texto e componentes de estilo:

  • Cabeçalho

  • Parágrafo

  • Tipo de letra normal

  • Tipo de letra a negrito

  • Tipo de letra itálico

  • Lista de marcas

  • Lista numerada

  • Hiperligação

Os títulos do conteúdo de comunidade estão limitados a 40 carateres e o texto de corpo a 10.000 carateres.

Nota
  • O conteúdo de comunidade está sujeito a revisão por parte de um moderador da Schneider Electric. O conteúdo de comunidade pode ser apagado ou editado sem aviso prévio e pode ser utilizado pela Schneider Electric em documentação futura.

To add community content to a WebHelp topic
  1. Log on to WebHelp.

  2. In a WebHelp topic, click Add new content .

  3. In the Header box, type a header for your information.

  4. In the text box below the Header box and the text formatting options, type your information.

  5. Click Submit .

WebHelp activates a subscription for updates of the community content, which means that you directly receive E-mail notifications when other users add or edit information in the community content.

  • Conteúdo de comunidade
  • Iniciar sessão
  • WebHelp Home Page
  • Deleting Community Content
  • Editing Community Content of a WebHelp Topic
  • Unsubscribing from a Community Content Thread