earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/07/2019

Barre d'adresse

Utilisez la barre d'adresse pour parcourir le système. La barre d'adresse se situe au-dessus de l'espace de travail.

 
action_zoom_plus_stroke La barre d'adresse
Figure : La barre d'adresse

La barre d'adresse est l'équivalent de la barre d'adresse de Windows et peut être utilisée pour parcourir le système et copier des adresses que vous souhaitez coller dans d'autres zones du systèmes telles que la vue Liaisons (Bindings).

 
action_zoom_plus_stroke La barre d'adresse
Figure : La barre d'adresse

Table : Le filtre de la barre d'adresse

Bouton

Description

 
action_zoom_plus_stroke

Montrer/Masquer les objets non-présentation

Cliquez pour afficher les objets non-présentation.

  • Espaces de travail