earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos WorkStation, Project Configuration Server, WebStation
Funcionalidades: Alarmas, Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8
13/10/2016

Alarms Pane Shortcut Menu

Use the Alarms pane shortcut menu to manage the alarms in the Alarms pane.

 
action_zoom_plus_stroke Alarms pane shortcut menu
Figura: Alarms pane shortcut menu

Tabla: Alarms Pane Shortcut Menu

Command

Description

Acknowledge

Click to acknowledge the alarm state or reset state.

Para obtener más información, consulte Reconocimientos de alarmas .

Enable alarm

Click to enable the alarm. If the alarm state changed, for example from alarm state to normal state during the time the alarm was disabled, the alarm is given the new state once it is enabled.

Para obtener más información, consulte Habilitar y deshabilitar alarmas .

Disable alarm

Click to disable the alarm. The alarm is disabled and cannot be acknowledged or reset until it is enabled.

Para obtener más información, consulte Habilitar y deshabilitar alarmas .

Recheck

Click to update the current alarm state.

Unhide alarm

Click to show the alarm.

Para obtener más información, consulte Ocultar y mostrar alarmas .

Hide alarm

Click to hide the alarm from the Alarms pane. The alarm is still logged in the event log.

Para obtener más información, consulte Ocultar y mostrar alarmas .

Enable state-change logging

Click to start logging an event each time the alarm is changing its state.

Para obtener más información, consulte Alarm State-Change Logging .

Disable state-change logging

Click to stop logging an event every time the alarm is changing its state.

Para obtener más información, consulte Alarm State-Change Logging .

Self-assign

Click to assign the alarm to yourself.

Para obtener más información, consulte Asignaciones de alarmas .

Assign

Click to assign the alarm to another user.

Para obtener más información, consulte Asignaciones de alarmas .

Reject

Click to reject the alarm.

Para obtener más información, consulte Asignaciones de alarmas .

Accept

Click to accept the alarm.

Para obtener más información, consulte Asignaciones de alarmas .

Release

Click to release an alarm that is assigned to you.

Para obtener más información, consulte Asignaciones de alarmas .

Add comment

Click to add a comment to the alarm.

Para obtener más información, consulte Comentarios de alarma .

Add cause note

Click to add a cause note to the alarm.

Para obtener más información, consulte Notas de causa .

Add action note

Click to add an action note to the alarm.

Para obtener más información, consulte Notas de acción .

Checklist

Click to view the checklist of the alarm.

Para obtener más información, consulte Listas de verificación .

Turn off visual and audible alert

Click to turn off visual and audible alert.

Attachments

Click to open the file or document that is attached to the alarm.

Para obtener más información, consulte Archivos adjuntos de alarma .

Go to alarm object

Click to open the settings of the alarm in the Work area.

View history

Click to view the history of an alarm in the work area.

Alarm View settings

Click to open the Alarm View settings submenu where you can make a number of Alarm View settings for the current Alarms pane or Alarm View. Para obtener más información, consulte Alarms Pane Shortcut Menu - Alarm View Settings Submenu .

  • Reconocimientos de alarmas
  • Habilitar y deshabilitar alarmas
  • Ocultar y mostrar alarmas
  • Alarm State-Change Logging
  • Asignaciones de alarmas
  • Comentarios de alarma
  • Notas de causa
  • Notas de acción
  • Checklists
  • Archivos adjuntos de alarma
  • Alarms Pane and Alarm View Toolbar
  • Alarm and Event Detail View
  • Panel de eventos y vista de eventos
  • Alarms Pane Shortcut Menu - Alarm View Settings Submenu
  • Cuadro de diálogo Detalles de alarma