earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface de utilizador

Interface de utilizador


Produtos: AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Alarmes
Versão do produto: 3.2, 3.3, 2022
15-10-2020

Alarm Trigger Properties – Range Tab

Use the Range tab to configure the range that triggers the alarm.

 
action_zoom_plus_stroke Range tab
Imagem: Range tab

Tabela: Range Tab

Component

Description

First value

Enter the lowest integer value of the range that triggers the alarm.

Last value

Enter the highest integer value of the range that triggers the alarm.

  • Alarm Types
  • Multistate Alarm Properties – Basic Tab