earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaccia dell'utente

Interfaccia dell'utente


Prodotti: AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funzionalità: Allarmi
Versione del prodotto: 3.2, 3.3, 2022
15/10/2020

Alarms Pane and Alarm View Toolbar

Use the Alarms pane and Alarm View toolbar to manage the alarms.

Tabella: Alarms Pane and Alarm View Toolbar

Button

Description

 
action_zoom_plus_stroke

Acknowledge

​Click to acknowledge alarm state or reset state.

Per maggior informazioni, consulta Riconoscimento allarme .

 
action_zoom_plus_stroke

Enable alarm

​Click to enable the alarm. If the alarm state changed, for example, from alarm state to normal state during the time the alarm was disabled, the alarm is given the new state once it is enabled.

Per maggior informazioni, consulta Disattivazione e attivazione allarmi .

 
action_zoom_plus_stroke

Disable alarm

​Click to disable the alarm. The alarm is inactivated and cannot be acknowledged or reset until it is enabled.

Per maggior informazioni, consulta Disattivazione e attivazione allarmi .

 
action_zoom_plus_stroke

Unhide alarm

​Click to show the alarm.

Per maggior informazioni, consulta Mostra e nascondi allarmi .

 
action_zoom_plus_stroke

Hide alarm

​Click to hide the alarm in the Alarms pane or Alarm View. The alarm is still logged in the Event log.

Per maggior informazioni, consulta Mostra e nascondi allarmi .

 
action_zoom_plus_stroke

Add comment

​Click to add a comment to the alarm.

Per maggior informazioni, consulta Commenti allarme .

 
action_zoom_plus_stroke

Add cause note

​Click to add a cause note to the alarm.

Per maggior informazioni, consulta Note di causa .

 
action_zoom_plus_stroke

Add action note

​Click to add an action note to the alarm.

Per maggior informazioni, consulta Note di azione .

 
action_zoom_plus_stroke

Checklist

​Click to view the checklist for the alarm.

Per maggior informazioni, consulta Liste di controllo .

 
action_zoom_plus_stroke

Show disabled alarms

​Click to toggle between showing and hiding disabled alarms.

Per maggior informazioni, consulta Disattivazione e attivazione allarmi .

 
action_zoom_plus_stroke

Show hidden alarms

​Click to toggle between hiding alarms and showing hidden alarms.

Per maggior informazioni, consulta Mostra e nascondi allarmi .

 
action_zoom_plus_stroke

Go to alarm object

​Click to open the settings of the alarm in the Work Area.

 
action_zoom_plus_stroke

Edit user filter

Click to select the conditions for the temporary alarm display in the Alarms pane. When you close the view, the filter conditions are lost. Per maggior informazioni, consulta Alarm Filters .

 
action_zoom_plus_stroke

Favorites

Click to open the Favorites menu where you select, add, and manage favorites.

  • Riconoscimento allarme
  • Disattivazione e attivazione allarmi
  • Mostra e nascondi allarmi
  • Commenti allarme
  • Note di causa
  • Note di azione
  • Checklists
  • Raggruppa e ordina oggetti
  • Alarm Filters
  • Dettagli allarme ed evento
  • Alarms Pane and Alarm View
  • Menu contestuale riquadro allarmi
  • Alarms Pane and Alarm View Customization