An analog schedule controls a device that gauges the output in real numbers. The real numbers include positive or negative numbers, fractions, and decimal values.
Par exemple, vous pouvez créer un programme horaire analogique pour réguler une valeur de consigne d'un thermostat dans une zone de bureau. Pour contrôler la température de 8 h à 17 h, vous pouvez régler la valeur sur 22 °C lorsque le programme horaire est actif et 16 °C lorsque le programme horaire est inactif.