Un programme horaire analogique contrôle un dispositif qui évalue la sortie avec des nombres réels. Les nombres réels incluent des nombres positifs ou négatifs, des fractions et des valeurs décimales.
Par exemple, vous pouvez créer un programme horaire analogique pour réguler une valeur de consigne d'un thermostat dans une zone de bureau. Pour contrôler la température de 8 h à 17 h, vous pouvez régler la valeur sur 22 °C lorsque le programme horaire est actif et 16 °C lorsque le programme horaire est inactif.