Puede adjuntar un método de cálculo a la lista de registro de tendencias para procesar los valores registrados y presentar el resultado.
En WorkStation, en el Árbol del sistema , seleccione el registro de tendencias al que quiere adjuntar un método de cálculo.
En la barra Lista de registros de tendencias , haga clic en Abrir ajustes de registro de tendencias
En el cuadro Método de cálculo seleccione un cálculo.
En el cuadro Delta sobre periodo , seleccione Verdadero si el método de cálculo es un cálculo delta con periodos.
En el cuadro Periodo , seleccione el intervalo de tiempo durante el que se ejecutará el método de cálculo.
Si se selecciona Personalizado en el cuadro Período, introduzca un intervalo de tiempo personalizado durante el que se ejecutará el método de cálculo en el cuadro Período personalizado y la hora en la que desea que el período personalizado se inicie en los cuadros Alineación de periodo personalizado .
Para calcular el número necesario de entradas de un registro de tendencias, multiplique el número de entradas de un día por el número de días en los que desea que se ejecute el registro de tendencias. Por ejemplo, el intervalo del registro de tendencias está ajustado a 1 hora, entonces se producen 24 valores registrados por día. El registro de tendencias debe ejecutarse en al menos un mes de valores registrados con 31 días. Por ejemplo, el número de entradas en registro = 24 x 31 = 744.
En el Periodo personalizado , introduzca un intervalo de tiempo personalizado durante el que se ejecutará el método de cálculo.
En los cuadros Alineación de periodo personalizado , introduzca la hora en la que desea que el período personalizado se inicie.
Haga clic en Aceptar .
Se ha adjuntado un método de cálculo a la lista de registro de tendencias.