Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 3.2, 3.3, 2022
15/10/2020

Backup Status

Backup Status displays the statuses of an EcoStruxure BMS server: Ready, Backing up, or Backup succeeded.

If a backup does not succeed, the system displays a default alarm informing you of the backup or EcoStruxure BMS server issue. Per maggior informazioni, consulta Backup and Restore Alarms .

  • Backup
  • Backup and Restore Alarms
  • Backup Status Dialog Box
  • Checking the Backup Status of an EcoStruxure BMS Server