Funkcje: Podstawowa funkcjonalność
Wersja produktu: 3.2, 3.3, 2022
2020-10-15

Select Object Dialog Box

Use the Select Object dialog box to select objects.

 
action_zoom_plus_stroke Select object dialog box
Rysunek: Select object dialog box

Tabela: Select Object Dialog Box

Command

Description

Lock path

Select to lock the path and make it absolute. Więcej informacji zawiera Locked and Unlocked Binding Paths .

Path

Displays the path to the selected object.

  • Locked and Unlocked Binding Paths
  • Select Object and Property Dialog Box