earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс


Продукты: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Функции: Базовые функции
Версия продукта: 2024, 7.0
02.12.2024

Select Object Dialog Box

Use the Select Object dialog box to select objects.

 
action_zoom_plus_stroke Select object dialog box
Рисунок: Select object dialog box

Таблица: Select Object Dialog Box

Command

Description

Lock path

Select to lock the path and make it absolute. Более подробную информацию см. Locked and Unlocked Binding Paths .

Path

Displays the path to the selected object.

  • Locked and Unlocked Binding Paths
  • Select Object and Property Dialog Box