The Basic view of the Schedule Editor serves as a workspace to plan and design a schedule. You use this editor to create, manage, and display weekly scheduled events and exception events.
Puede ver la zona horaria del cliente y la zona horaria del servidor en la vista Básica. Esto es útil si el servidor EcoStruxure BMS está situado en una zona horaria diferente a la zona horaria en la que está configurando la programación.
La siguiente figura muestra la programación de luces dentro del edificio. Los eventos semanales están en verde y el evento de excepción en azul. También se muestran los valores de los eventos. El lunes, 12 de noviembre, se produce un evento de excepción, por lo que no se siguen los mismos eventos programados para el resto de la semana. Las luces estarán apagadas todo el día. Para el resto de la semana, las luces se encenderán a las 07:00 y se apagarán a las 18:00.