earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
功能: 趋势
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
2019/7/15

将趋势图 X 轴滚动到当前时间

您可以向最右边的点滚动 X 轴,以快速导航到当前时间。当实时更新已禁用时,这很有用。

显示更多
action_close

趋势图的 X 轴表示时间。 轴的时间跨度可以通过固定的开始和结束时间或相对于当前时间的结束时间进行设置。 轴可以快速缩放以显示前一小时、前一天、前一个月或前一年。

 
action_zoom_plus_stroke 绝对时间跨度和相对时间跨度示意图
图: 绝对时间跨度和相对时间跨度示意图

Y 轴是变量所表示的测量单位。 Y 轴标度可以手动设置或自动缩放。 您可以将趋势图配置为在一个 Y 轴或两个 Y 轴(一左一右)上表示系列。 使用两个 Y 轴在同一趋势图中表示不同范围的系列。

 
action_zoom_plus_stroke 一个 Y 轴和两个 Y 轴示意图
图: 一个 Y 轴和两个 Y 轴示意图

为便于轻松阅读,可以在趋势图中显示网格线。 X 和 Y 方向都可以显示网格线,二者相互独立。

 
action_zoom_plus_stroke 网格线示意图
图: 网格线示意图

将趋势图 X 轴滚动到当前时间
  1. 在 WorkStation 的 系统树 窗格,选择想要显示的趋势图。

  2. 趋势图 导航栏,点击 当前时间 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

趋势图在显示时会以客户端当前时间作为 X 轴最右边的点。

  • 趋势图轴
  • 趋势图事件图标
  • 趋势图视图