Un calendario es una lista de fechas. El calendario incluye en la programación las fechas en las que se producirán los eventos de excepción. Para ahorrar tiempo, puede hacer referencia a un calendario en lugar de introducir varios eventos de excepción en una programación.
Muchas programaciones pueden hacer referencia al calendario. Puede definir el grupo de fechas una vez en lugar de tener que hacerlo cada vez en varias programaciones, una tarea muy tediosa si el sistema de control del edificio contiene muchas programaciones.
Puede usar el Editor de calendario para crear un calendario que contenga una lista de fechas de eventos de excepción. Los eventos de excepción pueden ser una fecha sencilla, un rango de fechas o una fecha recurrente. Al usar un calendario, especifica los eventos de excepción solo una vez, en lugar de tener que hacerlo para cada programación. El calendario se usa como referencia para cada una de las programaciones y todas las fechas de excepción se designan automáticamente en las programaciones.
Para obtener más información, consulte Descripción del editor de calendario .
Las fechas especificadas en un calendario se muestran en la lista de fechas. Puede especificar las fechas en un calendario con tres métodos:
Fecha: una fecha específica
Rango de fechas: un período fijo con una fecha de inicio y de fin definidas
Fecha calculada: un período fijo que se repite
Para obtener más información, consulte Eventos de calendario .