earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Calendarios en WorkStation

A calendar is a list of dates. The calendar provides the schedule with the dates when the exception events shall occur. To save time, you can reference a single calendar rather than entering several exception events in a schedule.

 
action_zoom_plus_stroke Eventos de excepción en un calendario
Figura: Eventos de excepción en un calendario

Muchas programaciones pueden hacer referencia al calendario. Puede definir el grupo de fechas una vez en lugar de tener que hacerlo cada vez en varias programaciones, una tarea muy tediosa si el sistema de control del edificio contiene muchas programaciones.

Descripción del editor de calendario

You use the Calendar Editor to create a calendar that contains a date list of exception events. The exception events can be a single date, a date range, or a recurring date. By using a calendar, you specify all the exception events only one time, rather than in each schedule. The calendar is then referenced to each of the schedules and all exception dates are automatically designated in the schedules.

Para obtener más información, consulte Descripción del editor de calendario .

Eventos de calendario

The dates specified in a calendar are shown in the date list. You can specify dates in a calendar by three different methods:

  • Date: a specific date

  • Date range: a fixed period with a set start and stop date

  • Calculated date: a fixed period that repeats

Para obtener más información, consulte Eventos de calendario .

  • Descripción del editor de calendario
  • Eventos de calendario