earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
12/07/2019

Calendarios en WorkStation

Un calendario es una lista de fechas. El calendario incluye en la programación las fechas en las que se producirán los eventos de excepción. Para ahorrar tiempo, puede hacer referencia a un calendario en lugar de introducir varios eventos de excepción en una programación.

 
action_zoom_plus_stroke Eventos de excepción en un calendario
Figura: Eventos de excepción en un calendario

Muchas programaciones pueden hacer referencia al calendario. Puede definir el grupo de fechas una vez en lugar de tener que hacerlo cada vez en varias programaciones, una tarea muy tediosa si el sistema de control del edificio contiene muchas programaciones.

Descripción del editor de calendario

Puede usar el Editor de calendario para crear un calendario que contenga una lista de fechas de eventos de excepción. Los eventos de excepción pueden ser una fecha sencilla, un rango de fechas o una fecha recurrente. Al usar un calendario, especifica los eventos de excepción solo una vez, en lugar de tener que hacerlo para cada programación.  El calendario se usa como referencia para cada una de las programaciones y todas las fechas de excepción se designan automáticamente en las programaciones.

Para obtener más información, consulte Descripción del editor de calendario .

Eventos de calendario

Las fechas especificadas en un calendario se muestran en la lista de fechas. Puede especificar las fechas en un calendario con tres métodos:

  • Fecha: una fecha específica

  • Rango de fechas: un período fijo con una fecha de inicio y de fin definidas

  • Fecha calculada: un período fijo que se repite

Para obtener más información, consulte Eventos de calendario .

  • Descripción del editor de calendario
  • Eventos de calendario