earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
15/07/2019

Calendriers dans WorkStation

Un calendrier est une liste de dates. Le calendrier fournit le programme horaire avec les dates auxquelles les événements spéciaux interviendront. Pour gagner du temps, plutôt que de saisir plusieurs événements spéciaux dans un programme horaire, vous pouvez faire référence à un seul calendrier.

 
action_zoom_plus_stroke Événements spéciaux dans un calendrier
Figure : Événements spéciaux dans un calendrier

Plusieurs programmes horaires peuvent faire référence au calendrier. Vous pouvez définir le groupe de dates une seule fois, au lieu de le faire pour chaque programme horaire, une tâche potentiellement fastidieuse si votre système de contrôle du bâtiment contient un grand nombre de programmes horaires.

Vue d'ensemble de l'éditeur calendrier

Vous utilisez l'éditeur calendrier pour créer un calendrier qui contient une liste de dates des événements spéciaux. Les événements spéciaux peuvent être une date unique, une plage de dates ou une date récurrente. En utilisant un calendrier, vous spécifiez tous les événements spéciaux en une seule fois, plutôt que dans chaque programme horaire. Le calendrier est alors référencé par rapport à chaque programme horaire et toutes les dates d'exception sont automatiquement désignées dans les programmes horaires.

Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble de l'Éditeur calendrier .

Événements calendrier

Les dates spécifiées dans un calendrier sont affichées dans la liste des dates. Vous pouvez spécifier des dates dans un calendrier à l'aide der trois méthodes différentes :

  • Date : une date spécifique

  • Plage de dates : une période fixe avec une date de début et de fin définie

  • Date calculée : une période fixe qui se répète

Pour plus d'informations, voir Événements du calendrier .

  • Vue d'ensemble de l'Éditeur calendrier
  • Événements du calendrier