Puoi adattare WebStation alla tua regione per quanto riguarda le unità di misura e la lingua.
Impostazioni di misurazione
Puoi selezionare tre diverse impostazioni di misurazione in WebStation:
Come configurato nell'oggetto
: l'unità configurata nel server SmartStruxure è utilizzata per l'oggetto.
Sistema internazionale delle unità di misura (metriche)
: WebStation visualizza tutte le unità del Sistema internazionale delle unità di misura, come i gradi Celsius e i metri.
Unità di misura del sistema consuetudinario statunitense
: WebStation visualizza tutte le unità di misura del Sistema consuetudinario statunitense, come i gradi Farenheit e i piedi.
Avviso
L'unica eccezione consiste nel fatto che i valori nella Visualizzazione allarme sono visualizzati così come configurati nel server SmartStruxure.
Quando modifichi le impostazioni di misurazione in WebStation, influenzi la visualizzazione delle unità di misura solo all'interno di WebStation. Questo non influisce sulle impostazioni di misurazione configurate nel server SmartStruxure. Per esempio, il tuo Automation Server è situato in USA e utilizza le unità di misura del Sistema consuetudinario statunitense, e tu modifichi le impostazioni di misurazione su WebStation passando al Sistema internazionale delle unità di misura. Gli altri utenti collegati allo stesso Automation Server tramite WebStation o WorkStation vedranno le unità di misura del Sistema consuetudinario statunitense.
Quando vengono convertiti, tutti i valori fluttuanti vengono troncati. I tipici valori fluttuanti in Building Operation sono i valori analogici come la temperatura. Quando vengono convertiti, i valori interi vengono arrotondati. I tipici valori interi in Building Operation sono i valori multistato.
L'impostazione della misurazione segue lo standard di conversione delle unità. Le unità possono anche essere convertite nel server che utilizza il convertitore di unità. Questa conversione influisce sulla conversione all'interno di WebStation. Per esempio, se la conversione delle unità di misura nel server è impostata per convertire le unità Celsius in unità Kelvin, viene visualizzata l'unità Kelvin in WebStation anche se utilizzi l'impostazione di misurazione per le unità consuetudinarie statunitensi.
Lingua
Puoi modificare la lingua visualizzata in WebStation. Il language pack della relativa lingua deve essere installato nel server SmartStruxure in uso.