earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WorkStation, Project Configuration Server
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 1.8
20/01/2015
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Modifica dell'ordine di visualizzazione di una serie in un grafico del Trend

Puoi modificare l'ordine di visualizzazione di una serie in un grafico del Trend, per esempio se una serie è oscurata da un'altra serie.

Mostra di più
action_close

I grafici del Trend sono un modo per rappresentare graficamente dei Trend Log. Un grafico del Trend può contenere uno o più Trend Log rappresentati nel grafico del Trend da linee o barre.

Puoi anche aggiungere ed eliminare Trend Log da un grafico del Trend. Questo facilita il confronto tra diversi Trend Log, per esempio il consumo energetico rispetto alla temperatura media.

 
action_zoom_plus_stroke Grafico del Trend in WorkStation
Figura: Grafico del Trend in WorkStation

Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation

Il grafico del Trend contiene numerosi strumenti per facilitare la navigazione. Puoi scorrere il grafico o utilizzare le impostazioni predefinite per concentrarti sull'intervallo di tempo che desideri visualizzare.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation .

Navigazione dei grafici del Trend in WebStation

Il grafico del Trend contiene numerosi strumenti per facilitare la navigazione. Puoi scorrere il grafico o utilizzare le impostazioni predefinite per concentrarti sull'intervallo di tempo che desideri visualizzare.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici di tendenza in WebStation .

Serie di grafici del Trend in WorkStation

Puoi visualizzare i Trend Log come serie di Trend Log in un grafico del Trend in diversi modi. Per esempio, puoi cambiare il colore e lo spessore della linea del Trend Log, o visualizzare i marcatori durante il campionamento del valore del Trend Log.

Per maggior informazioni, consulta Serie nei grafici del Trend in WorkStation .

Serie di grafici del Trend in WebStation

Puoi visualizzare i Trend Log come serie di Trend Log in un grafico del Trend in diversi modi. Per esempio, puoi cambiare il colore e lo spessore della linea del Trend Log, o visualizzare i marcatori durante il campionamento del valore del Trend Log.

Per maggior informazioni, consulta Serie di grafici del Trend in WebStation .

Assi dei grafici del Trend in WebStation

​Un grafico del Trend mostra le registrazioni di un Trend Log o un Trend Log esteso come serie.

Per maggior informazioni, consulta Trend Charts .

Per modificare l'ordine di visualizzazione di una serie in un grafico del Trend
  1. Nella barra strumenti Grafico del Trend, fai clic sulla scheda Serie, se non è già espansa.

  2. Nell'area Serie, fai clic con il pulsante destro del mouse su una serie e seleziona Porta in primo piano .

     
    action_zoom_plus_stroke

La serie selezionata viene posizionata davanti all'altra serie.

  • Come funzionano i grafici del Trend