earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: 趋势
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2024/3/14

更改趋势图系列的展示类型

You change the presentation type of a trend chart series to adapt the appearance to your needs.

显示更多
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

您还可以在趋势图中添加和移除趋势日志。这便于比较不同的趋势日志,例如相对于平均温度的能量消耗。

 
action_zoom_plus_stroke WorkStation 中的趋势图
图: WorkStation 中的趋势图

WorkStation 中的趋势图导航

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

有关更多信息,请参阅 WorkStation 中的趋势图导航 .

WebStation 中的趋势图导航

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

有关更多信息,请参阅 WebStation 中的趋势图导航 .

WorkStation 中的趋势图系列

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

有关更多信息,请参阅 WorkStation 中的趋势图系列 .

WebStation 中的趋势图系列

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

有关更多信息,请参阅 WebStation 中的趋势图系列 .

WebStation 中的趋势图轴

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

有关更多信息,请参阅 趋势图 .

更改趋势图系列的展示类型
  1. 在 WebStation 的 系统树 窗格中,选择想要配置的趋势图。

  2. 趋势图 工具栏,点击 设置 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  3. 设置 对话框中,选择要以其他展示类型显示的系列。

  4. 系列展示 框中,选择展示类型。

  5. 点击 确定

  6. 点击 保存

现在已编辑数据系列的展示类型。

  • WebStation 中的趋势图系列
  • 趋势图运作方式
  • 显示 WebStation 中趋势图的特定时间跨度
  • 更改趋势图系列的线条粗细
  • 更改趋势图系列的颜色
  • 在趋势日志系列中显示标记
  • 在 Webstation 的趋势图中添加趋势图系列
  • 在趋势图中显示所有系列的工具提示
  • 移除趋势图系列
  • 保存当前趋势图设置
  • 趋势图视图
  • 趋势图设置对话框 – 系列选项卡