当您不再需要过滤时可以将其清除。
您可以根据视图列表中显示的各列的属性来过滤对象。这可以轻松查看所有对象。
使用列标题中的过滤器功能过滤对象。您可以在过滤器下拉列表中选择条件。
例如,您可以过滤在列表视图的“值”列中设置为“21”的所有对象。
您可以在 WorkStation 的下列窗格和视图中过滤对象:
列表视图
报警窗格
事件窗格
观察窗格
您无法筛选时间戳列。默认设置下,在您关闭视图或窗格时不会保存筛选器设置。您无法在收藏夹或内容类型中保存筛选器设置。
在 WorkStation 中,点击列标题中的箭头。
点击 (清除过滤器) 。