earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2023, 2024
21/05/2024

Configuración de registro de tendencias ampliado

Puede configurar las propiedades de un registro de tendencias ampliado conforme a las necesidades de su instalación.

Mostrar más
action_close

You use an extended trend log to store records from a trend log. An extended trend log can be connected to a trend log or connected in a series to another extended trend log. Only one extended trend log can be connected to a trend log​ or another extended trend log.

Puede crear y configurar registros de tendencias ampliados en WorkStation.

Aviso
  • El registro de tendencias ampliado no puede registrar ninguna variable.

  • El registro de tendencias ampliado obtiene el valor inicial del registro de tendencias conectado.

  • No conecte más de un registro de tendencias ampliado a un registro de tendencias u otro registro de tendencias ampliado. Si un registro de tendencias está conectado a dos o más registros de tendencias ampliados, se producen conflictos críticos.

  • El registro de tendencias ampliado deberá tener la misma unidad que el registro de tendencias supervisado para mostrar correctamente los valores.

 
action_zoom_plus_stroke No conecte más de un registro de tendencias ampliado a un registro de tendencias u otro registro de tendencias ampliado.
Figura: No conecte más de un registro de tendencias ampliado a un registro de tendencias u otro registro de tendencias ampliado.

El registro de tendencias ampliado suele guardarse en un Enterprise Server o un Enterprise Central con más capacidad de almacenamiento que el servidor de automatización donde se guarda el registro de tendencias convencional. Esta capacidad de almacenamiento extra permite al Enterprise Server o al Enterprise Central almacenar más entradas de registro antes de que se sobrescriban las antiguas. El registro de tendencias ampliado puede verse en una lista de registro de tendencias o en un gráfico de tendencias.

Puede configurar el registro de tendencias ampliado para transferir los datos de diversas formas: registro inteligente, porcentaje, intervalo de tiempo o transferencia forzada.

Tabla: Criterio de transferencia del registro de tendencias ampliado

Función

Explicación

Registro inteligente

Actualiza automáticamente la velocidad de transferencia respecto a la frecuencia de entradas de registro, velocidad de red y la capacidad del servidor EcoStruxure BMS que ejecuta el registro de tendencias y el registro de tendencias ampliado.

Umbral

Transfiere entradas de registro cada vez que se alcanza un umbral de porcentaje de entradas en el registro de tendencias.

Intervalo de transferencia máxima

Transfiere entradas de registro en un intervalo de tiempo específico, incluso aunque no se cumpla la condición de umbral o registro inteligente.

Transferir variable de inicio

Transfiere las entradas de registro cuando el proceso lo inicia una variable que cambia de estado false a true, por ejemplo, una programación digital. La transferencia se produce con independencia del umbral. Esta función puede servir para garantizar que el registro de tendencias ampliado contenga todas las entradas, por ejemplo, para generar un informe completo al final de cada mes.

Forzar transferencia

Esta función la ejecuta el usuario para forzar manualmente una transferencia incluso si no se alcanza el umbral.

Cuando cree registros de tendencias ampliados para registros de tendencias de BACnet o Xenta, asegúrese de crear el registro de tendencias ampliado en el mismo servidor de EcoStruxure BMS que aloja el dispositivo BACnet o Xenta y su registro de tendencias. Eso asegura que permanecerán sincronizados si hay que restaurar el servidor.

Para obtener más información, consulte Extended Logging for External BACnet Trend Logs Workflow .

Para obtener más información, consulte Trend Logs for Xenta LonWorks Devices .

 
action_zoom_plus_stroke El registro de tendencias ampliado transfiere las entradas desde un registro cada vez que el registro supera un volumen de entradas del 20% o cada hora.
Figura: El registro de tendencias ampliado transfiere las entradas desde un registro cada vez que el registro supera un volumen de entradas del 20% o cada hora.

Cuando edita una entrada del registro de tendencias ampliado, los cambios no afectan al registro de tendencias conectado. Si edita una entrada del registro de tendencias, los cambios se transfieren al registro de tendencias ampliado la próxima vez que se produce una transferencia. Puede editar el registro de tendencias y la entrada correspondiente en el registro de tendencias ampliado, pero la edición se escribe dos veces en la entrada del registro de tendencias ampliado en algunas circunstancias:

  • la entrada del registro de tendencias ampliado se actualiza manualmente

  • la edición correspondiente se transfiere desde el registro de tendencias al registro de tendencias ampliado

La lista de registro de tendencias o el gráfico de tendencias muestran el último valor escrito de una entrada de registro editada.

Ejemplo 1: edita una entrada de un registro de tendencias conectado a un registro de tendencias ampliado. El registro de tendencias ampliado se actualiza con la entrada editada. Tras la transferencia, actualiza la entrada correspondiente en el registro de tendencias ampliado. La lista de registro de tendencias y el gráfico de tendencias conectados al registro de tendencias ampliado muestran el último valor de la entrada, que en este caso es la edición del registro de tendencias ampliado.

Ejemplo 2: edita una entrada de un registro de tendencias conectado a un registro de tendencias ampliado. Antes de que el registro de tendencias ampliado se actualice con la entrada editada, edita la entrada correspondiente en el registro de tendencias ampliado. A continuación, el registro de tendencias transfiere su entrada editada al registro de tendencias ampliado. La lista de registro de tendencias y el gráfico de tendencias conectados al registro de tendencias ampliado muestran el último valor de la entrada editada, que en este caso es el valor del registro de tendencias ampliado editado. En este caso, la lista de registro de tendencias y el gráfico de tendencias muestran el último valor que se escribió en el registro de tendencias ampliado, no el último valor editado.

Puede ver todas las ediciones, las transferidas automáticamente o añadidas manualmente, en el historial de entradas de registro.

Descripción de Archivo

Archiving is the process of preserving historical data, which is comprised of selected events and extended trend logs. For example, some facilities are required to maintain archives to comply with government regulations. Another example is in secure facilities where they must maintain records of who logged in or who changed setpoints. Archiving is not a backup function because archive data cannot be imported back into the system.

Soporte del Registro de tendencias ampliado del contador

Puede ver las propiedades del contador del registro de tendencias conectado si la función de contador está habilitada en el registro de tendencias conectado. Para obtener más información, consulte Función Contador .

Para configurar un registro de tendencias ampliado
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione el registro de tendencias ampliado que quiere configurar.

  2. En el menú Archivo , haga clic en Propiedades .

  3. En el cuadro de diálogo de propiedades, haga clic en la pestaña Básicas .

  4. Editar las propiedades básicas:

    Tabla: Extended Trend Log Properties - Basic Tab

    Component

    Description

    Monitored trend log

    Enter the path to the trend log you want to transfer records from.

    Unit

    The unit of an extended trend log created from the trend log wizard at the same time as the connected trend log inherits the unit of measurement from the connected trend log.

    The unit of an extended trend log that is manually connected to a trend log needs to be manually configured to use the same unit of measurement as the connected trend log.

    Smart log

    Select True to optimize the transfer of the monitored trend log to the extended trend log.

    Threshold

    Select the percentage threshold at which the trend log transfers its records to the extended trend log.

    Maximum transfer interval

    Select the maximum length of time that can pass between transfers from the monitored trend log to the extended trend log.

    Transfer trigger variable

    Enter a trigger variable to force a transfer of all records from the trend log to the extended trend log, for example, to generate a complete report.

    Para obtener más información, consulte Registros de tendencias ampliados .

    Log size

    Select the number of records to store before old records are overwritten, including internal records generated by the trend log.

    Para obtener más información, consulte Almacenamiento de entradas en el registro .

    Include in report s

    Select True to include the extended trend log data in reports.

  5. Haga clic en la pestaña Información de contador .

  6. Ver las propiedades del contador:

    Tabla: Meter Info Tab

    Property

    Description

    Is meter log

    Displays True if the trend log meter function is active.

    Para obtener más información, consulte Función Contador .

    Meter change time

    Displays the time when the meter was changed.

    Meter change user

    Displays the name of the user account that changed the meter.

    End time

    Displays the time when the old meter was replaced.

    End value

    Displays the value the old meter had when it was replaced.

    Start time

    Displays the time when the new meter was installed.

    Start value

    Displays the value of the new meter when it was installed.

    Meter constant

    Displays the constant of the new meter. If the meter counts in kilo (10 3 ), the constant is 1000.

    Min value

    Displays the first value of the new meter after roll-over.

    Max value

    Displays the last value of the new meter before roll-over.

    Aviso

    Las propiedades del contador solo están disponibles si las propiedades del contador del registro de tendencias conectado están activas.

  7. Haga clic en Aceptar .

  • Registros de tendencias ampliados
  • Almacenamiento de entradas en el registro
  • Función Contador
  • Cuadro de diálogo Configurar - Pestaña Operación
  • Edición del tamaño del registro de un registro de tendencias