earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-C, AS-B, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 1.9
20/07/2017

Configuración de un registro de tendencias de intervalo

Puede configurar las propiedades de un registro de tendencias de intervalo conforme a las necesidades de su instalación.

Mostrar más
action_close

​El registro de tendencias de intervalo recopila datos en un intervalo de tiempo específico. Cada valor registrado se almacena en una entrada del registro de tendencias. Use este registro de tendencias cuando el intervalo de registro sea inferior a 1 hora.

Puede crear registros de tendencias de intervalo usando WorkStation o WebStation. En WorkStation, puede configurar las propiedades de un registro de tendencias de intervalo conforme a las necesidades de su instalación. 

Por ejemplo, en la siguiente figura, el registro de tendencias de intervalo registra una variable cada minuto. Las entradas de registro se imprimen en un gráfico de tendencias. El registro de tendencias de intervalo no registra los valores entre los intervalos.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de registro de tendencias de intervalo.
Figura: Esquema de registro de tendencias de intervalo.

El intervalo del registro de tendencias del intervalo se alinea con el tiempo de activación de la tendencia. Por ejemplo, si la hora de activación son las 09:01:00 y el intervalo es de 15 minutos, la tendencia se registrará a las 09:16:00, 09:31:00, 09:46:00 y así progresivamente.

Valor diferencial delta del registro de tendencias de intervalo

Un registro de tendencias de intervalo con valor diferencial delta puede reducir el almacenamiento de entradas similares, y podría no completar la capacidad de almacenamiento tan rápidamente como un registro de tendencias de intervalo sin valor diferencial delta.

Un registro de tendencias de intervalo con valor diferencial delta comprueba el valor supervisado en cada intervalo y registra el valor nuevo si es distinto del valor registrado anteriormente y superior al valor delta. El valor delta es la diferencia entre el valor de la variable actual y el último valor del registro. Para registrar una variable según el intervalo de tiempo, use un valor delta de cero.

Por ejemplo, en la siguiente figura, el registro de tendencias de intervalo registra una variable cada minuto, pero solo si la variable supera o es inferior al valor diferencial de 3. Las entradas de registro se imprimen en un gráfico de tendencias. Tenga en cuenta que el registro de tendencias de intervalo con valor delta no registra los valores entre los intervalos, ni en los intervalos en los que la variable se ajusta al valor diferencial delta.

Aviso
  • Para registrar una variable solo según el intervalo de tiempo, establezca Delta en cero.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de registro de tendencias de intervalo con valor delta.
Figura: Esquema de registro de tendencias de intervalo con valor delta.

Si un registro de tendencias de intervalo tiene un valor delta y un método de cálculo que usa períodos, asegúrese de que el período contiene la cantidad necesaria de entradas de registro para generar un cálculo correcto. Si el valor no es distinto del valor registrado anteriormente superando al valor delta dentro del período, ninguno o muy pocos valores se registran para el cálculo.

Aviso
  • Adapte el período para que pueda contener la cantidad necesaria de registros para generar un cálculo correcto.

  • Si hay un método de cálculo conectado a un registro de tendencias de intervalo con diferencial delta, asegúrese de que el período y el valor delta se adaptan para el cálculo.

Para configurar un registro de tendencias de intervalo
  1. En WorkStation, en el Árbol del sistema , seleccione el registro de tendencias del intervalo que quiere mostrar.

     
    action_zoom_plus_stroke
  2. Edite las propiedades:

    Tabla: Propiedades del registro de tendencias de intervalo

    Propiedad

    Descripción

    Estado

    ​Muestra el estado del registro de tendencias.

    Habilitado

    ​Muestra True si el registro de tendencias está activado.

    Variable registrada

    Introduzca la variable que desea registrar.

    Delta

    ​Seleccione el cambio mínimo de valor que inicia un registro nuevo.

    Variable de activación

    Introduzca la variable que va a hacer que el registro de tendencias empiece a registrar valores cuando la variable sea cierta.

    Hora de activación

    Especifique la hora en que el registro de tendencias empezará a registrar valores.

    Intervalo

    Introduzca con qué frecuencia registrar la variable; el intervalo define el tiempo entre las dos entradas en registro.

    Tamaño de registro

    Seleccione el número de entradas que se registrarán antes de que se sobrescriban las antiguas, incluidos los registros internos generados por la tendencia.

    Para obtener más información, consulte Almacenamiento de entradas en el registro .

    Limpiar cuando esté permitido

    ​Seleccione True para borrar el registro de tendencias cuando esté activado.

  3. Haga clic en Guardar

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Registros de tendencias de intervalo
  • Cuadro de diálogo Configurar - Pestaña Operación
  • Almacenamiento de entradas en el registro
  • Edición del intervalo de un registro de tendencias de intervalo
  • Trend Log Does Not Start Record Due to the Start Condition