Puede configurar el intervalo de tiempo del gráfico de tendencias del eje X en relación con el tiempo de punto de fin de la serie actual para adaptar automáticamente el gráfico de tendencias y que se muestre la hora actual y los últimos registros dentro del intervalo de tiempo específico.
En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione el gráfico de tendencias que desee configurar.
En la barra Gráfico de tendencias , haga clic en Abrir ajustes de gráfico de tendencias
En el cuadro Modo de tiempo , seleccione Relativo (a la hora actual) .
En el cuadro Intervalo de tiempo , escriba la longitud del eje x para mostrar antes de la hora actual .
Haga clic en Aceptar .
El eje X queda configurado con un intervalo de tiempo relativo.