您可以在趋势图的 X 轴上设置相对于系列当前终点时间的时间跨度以自动调整趋势图,使其显示当前时间和特定时间跨度内的最新记录。
趋势图的 X 轴表示时间。 轴的时间跨度可以通过固定的开始和结束时间或相对于当前时间的结束时间进行设置。 轴可以快速缩放以显示前一小时、前一天、前一个月或前一年。
Y 轴是变量所表示的测量单位。 Y 轴标度可以手动设置或自动缩放。 您可以将趋势图配置为在一个 Y 轴或两个 Y 轴(一左一右)上表示系列。 使用两个 Y 轴在同一趋势图中表示不同范围的系列。
为便于轻松阅读,可以在趋势图中显示网格线。 X 和 Y 方向都可以显示网格线,二者相互独立。
在工作站的 系统树 窗格,选择想要配置的趋势图。
在 趋势图 工具栏,点击 打开趋势图设置 按钮
在 时间模式 框中,选择 相对(当前时间) 。
在 时间跨度 框中,键入要显示在当前时间之前的 X 轴长度 。
点击 确定 。
现已通过相对时间跨度配置 X 轴。