earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
功能: 时间表
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
2018/10/25

Creating a Calendar

You create a calendar to specify exception dates, date ranges, or calculated dates. Then you only reference the calendar to the each of the schedules. This way you specify all the exception dates only one time.

显示更多
action_close

日历是日期列表。 日历可为时间表提供将发生例外事件的日期。 为节省时间,您可以参考单个日历,而不用在时间表中输入多个例外事件。

 
action_zoom_plus_stroke 日历中的例外事件
图: 日历中的例外事件

许多时间表可以参考日历。您可以只定义一次日期组,而不用在多个时间表中多次定义,如果楼宇控制系统包含多个时间表,这可是一项相当繁重的工作。

日历编辑器概览

您可以使用日历编辑器创建包含例外事件的日期列表的日历。 例外事件可以是单个日期、日期范围或重复日期。 使用日历,您可以一次指定所有例外 事件,而无需在每个时间表中指定。  每个时间表都会参考 日历,并且所有例外日期都会自动在时间表中指定。

有关更多信息,请参阅 日历编辑器概览 .

日历事件

日历中指定的日历显示在日期列表中。 您可以通过三种方法在日历中指定日期:

  • 日期:特定日期

  • 日期范围:设定了开始和停止日期的固定周期

  • 计算的日期:重复的固定周期

有关更多信息,请参阅 日历事件 .

To create a calendar
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the folder or EcoStruxure BMS server where you want to create the calendar.

  2. On the File menu, point to New and then click Schedule .

  3. On the Choosing the Type and Naming the Object page, in the object type list, select Calendar .

  4. In the Name box, type a name for the calendar.

  5. In the Description box, type a description for the calendar.

  6. Click Create .

Now you can add dates, date ranges, or calculated dates to the calendar.

  • 添加日期日历事件
  • 添加日期范围日历事件
  • 添加计算的日期日历事件
  • WorkStation 中的日历
  • Create Object Wizard – Naming the Object Page