earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebReports
Funktionen: Berichte
Produktversion: 1.8, 1.9
14.04.2015

Creating a Dashboard Report in WebReports

You create a dashboard report when you want a report that uses predefined filtering criteria to generate the report output. You may need to create a dashboard report, for example, if you plan to schedule a report to run at specified days and times.

Mehr zeigen
action_close

Ein Dashboard-Bericht ist ein Report, der feste oder vordefinierte Filterkriterien verarbeitet und einen entsprechenden Report ausgibt.

Im Gegensatz zu abgefragten Reporten verarbeiten Dashboard-Berichte die Reportausgabe basierend auf den vordefinierten Filterkriterien und generieren die Reportausgabe, sobald Sie den Report auswählen. Um den Report zu generieren, müssen Sie weder Filterkriterien eingeben noch die Schaltfläche Ausführen anklicken.

Im Berichtsbaum sind Dashboard-Berichte durch einen roten Punkt neben dem Berichtsnamen erkennbar. Im Systembaumfenster in WorkStation erscheint dieses Zeichen nicht neben Dashboard-Berichten.

 
action_zoom_plus_stroke Dashboard-Berichte im Berichtsbaum
Abbildung: Dashboard-Berichte im Berichtsbaum

Vordefinierte Filterkriterien

Sie können Dashboard-Berichte sowohl in WorkStation als auch in Ihrem Internetbrowser mithilfe der WebReports Dashboard-Option erstellen. Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Report erstellen möchten, der jedes Mal, wenn Sie den Report ausführen, dieselben Filterkriterien verwenden soll. Zum Beispiel können Sie einen Alarmbericht mit einem festen Datumsbereich ausführen, etwa die laufende Woche bis heute. Wenn Sie den Report erstellen, können Sie den festen Datumsbereich eingeben und den Report dann als Dashboard-Bericht speichern. Wenn Sie den Report das nächste Mal ausführen, wird er anhand des festen Datumsbereichs als Filterkriterium ausgeführt. Sie müssen den Datumsbereich nicht erneut eingeben, um Ihre Berichtsausgabe zu filtern.

Wählen Sie zum Generieren und Anzeigen eines Dashboard-Berichts in WorkStation den Bericht im Ordner "Berichte" im Bereich "Systembaum" aus.

 
action_zoom_plus_stroke Dashboard-Bericht in Workstation
Abbildung: Dashboard-Bericht in Workstation

Nachdem Sie den Bericht ausgewählt haben, wird er Arbeitsbereich angezeigt. Um die Reportausgabe zu generieren, müssen Sie weder Filterkriterien eingeben noch die Schaltfläche Ausführen anklicken.

Um einen Dashboard-Bericht in Ihrem Internetbrowser zu generieren, loggen Sie sich in die WebReports-Website ein und wählen Sie dann den Report im Reportbaum aus.

 
action_zoom_plus_stroke Dashboard-Bericht in einem Internetbrowser
Abbildung: Dashboard-Bericht in einem Internetbrowser

Nachdem Sie den Report ausgewählt haben, erscheint der Report in Ihrem Internetbrowser. Zum Generieren der Ausgabe müssen Sie weder Filterkriterien eingeben noch die Schaltfläche "Ausführen" anklicken.

Zeitpläne für Dashboard-Berichte

Sie können außerdem Dashboard-Berichte erstellen, wenn Sie WebReports-Zeitpläne verwenden und Berichte an bestimmten Tagen ausführen möchten. .

 
action_zoom_plus_stroke WebReport-Zeitplan
Abbildung: WebReport-Zeitplan

To create a dashboard report in WebReports
  1. In WebReports, on the menu bar, click View .

  2. In the Reports Tree , select a prompted report, such as a production report.

  3. Enter the filtering criteria for the report.

  4. Click Submit Form .

  5. Click Save as .

  6. In the Report name box, type a folder name and report name for the dashboard report.

     
    action_zoom_plus_stroke
  7. Select Dashboard report .

  8. Click Save as .

  • Dashboard-Berichte
  • Schedules for Dashboard Reports
  • Creating an Activities Per User Dashboard Report
  • Creating a Trend Log Comparison Dashboard Report
  • Creating a Consumption Dashboard Report
  • Einen Dashboard-Bericht in WebReports anzeigen
  • Einen Dashboard-Bericht in WorkStation anzeigen
  • Creating a Dashboard Report in WorkStation